This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CCS 配置错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/765907/ccs-cc3220sf-launchxl-ccs-configuration-error

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我叫 Ketan、最近我开始使用 TI 芯片。 正在尝试将我的现有项目导入新的笔记本电脑。

我只需导入工程并编译它、就会遇到一些配置错误。 我粘贴在下面的错误。 请帮帮我。

错误:-无法生成项目。 引用的 RTSC 配置工程"tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs"包含编译错误。 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 问题

交战:-产品'SimpleLink CC32xx SDK' v2.40.0.05的参考已被阴影。 请参阅"属性">"常规">"产品"、并考虑删除所有阴影产品引用以简化此项目。 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan、  

    [引用 user="keta vadodariya"]考虑删除所有阴影产品引用[/引用]

    删除阴影链接。  

    [引用 user="keta vadodariya]tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs[/quot]

    执行清理、然后构建 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs。  
    如果它不起作用、请从 Project Explorer 中删除它、并在上标记"从磁盘删除文件"选项、  
    然后将其导入并重建 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    重新导入并清理编译后、仍出现以下错误

    gmake:***[全部]错误2.
    gmake:***没有将目标`W:/wimera/Wifi 设置为目标的规则。 停下。
    gmaking[1]:***[Build-1948194527]错误2.
    gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'不会由于错误而重做。
    gmak[2]:***[Build-1948194527-InProC]错误1.
    xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态= 2:
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.c'
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.h'
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]错误1
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***删除文件`package/cfg/release_pem4.xdl'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪些 CCS、SDK 和编译器版本?
    显示完整的控制台日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    此构建日志用于 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 和 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs。

    ****为 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    正在制作./src/sysbios/sysbios.aem4 ...
    gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
    编译文件:"../release.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/source;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/kernel/tirtos/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.M4 -p ti.platforms.simplelink:CC3220SF -r release -c "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.4.LTS "../release.cfg"
    正在从 package/cfg/release_pem4.cfg 配置 release.xem4 ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    库构建失败。
    subdir_rules.mk:12:目标'Build-1948194527-InProc '的配方失败
    gmake:W:/wimera/Wifi:无此类文件或目录
    gmake:***没有将目标`W:/wimera/Wifi 设置为目标的规则。 停下。
    错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]错误1
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***删除文件`package/cfg/release_pem4.xdl'
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.h'
    xdctools_3_50_07_20_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.c'
    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmak[2]:***[Build-1948194527-InProC]错误1.
    gmaking[1]:***[Build-1948194527]错误2.
    gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'不会由于错误而重做。
    gmake:***[全部]错误2.
    subdir_rules.mk:9:目标'build-1948194527'的配方失败
    Makefile:127:目标“全部”的配方失败

    ****构建完成****

    ****项目 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的纯净配置版本****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 clean -O

    DEL /F "network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin" network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"
    del /F "CC3220SF_LAUNCHXL.obj""_WL_ADC.obj""_WL_ADXL_345.obj""_WL_factory_reset.obj""_WL_get_CMD.obj""_wL_HTTP_interface.obj""_wL_LED_interface.obj""_netwL_rtos""wL_rtos_interface.obj""wl_interface.obj "wL_rtos"
    DEL /F "CC3220SF_LAUNCHXL.d""_WL_ADC.d""_WL_ADXL_345.d""_WL_factory_reset.d""_WL_GET_CMD.d""_WL_HTTP_interface.d""_WL_WL_LED_interface.d""_WL_WL_netcfg.d""rtos_rtos_d_interface.d""rwL_tor_dome.d"
    找不到 W:\wimera\Wifi Logger\network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin
    找不到 W:\wimera\Wifi Logger\network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\CC3220SF_LAUNCHXL.obj
    找不到 W:\wimera\Wifi Logger\network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\CC3220SF_LAUNCHXL.d
    已完成清理


    ****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    无法构建工程。 引用的 RTSC 配置工程"tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs"包含编译错误。
    构建停止..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪些 CCS、SDK 和编译器版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新安装的 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs
    提供此日志:


    ****为 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccs810\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 2 all -O

    编译文件:"../release.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/XDCtools/xdctools_3_50_07_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/SimpleLink_CC32xx_SDK/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/source;C:/ti/SimpleLink_CC32xx_SDK/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/kernel/tirtos/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.M4 -p ti.platforms.simplelink:CC3220SF -r release -c "C:/ti/CGT/ti-cgt-arm_18.1.4.LTS "../release.cfg"
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    正在从 package/cfg/release_pem4.cfg 配置 release.xem4 ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/TI_Trash/CCS810/tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE_CCS/src="SysBIOS/SysBIOS.aem4...
    gmake[1]:进入目录`C:/TI_Trash/CCS810/tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE_CCS/src/SYSBIOS'
    clem4 C:/ti/SimpleLink_CC32xx_SDK/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
    asmem4 C:/ti/SimpleLink_CC32xx_SDK/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
    asmem4 C:/ti/SimpleLink_CC32xx_SDK/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm_switch.sv7M。。
    asmem4 C:/ti/SimpleLink_CC32xx_SDK/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/IntrinsicsSupport_asm.sv7M。。
    asmem4 C:/ti/SimpleLink_CC32xx_SDK/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport_asm.sv7M。。
    arem4 bios.obj m3_Hwi_asm.obj m3_Hwi_asm_switch.obj m3_IntinsicsSupport_asm.obj m3_TaskSupport_asm.obj ...
    gmake[1]:离开目录`C:/TI_Trash/CCS810/tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE_CCS/src/SYSBIOS'
    已完成库构建。
    clem4封装/cfg/release_pem4.c……
    已完成构建:"../release.cfg"

    已复制1个文件。
    正在制作./src/sysbios/sysbios.aem4 ...
    gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
    gmake[1]:没有为'configPkg/linker.cmd'执行任何操作。
    正在制作./src/sysbios/sysbios.aem4 ...
    gmake[2]:对于"全部"没有要做的事情。

    ****构建完成****

    您更改了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan、

    工作区路径中似乎有空格: W:\wimera\Wifi Logger

    已知这会导致问题。
    您能否再次尝试导入路径中没有空格的新工作区(下划线可以)、并告知我们这是否有效?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    我将尝试您提供的任何解决方案来解决此问题。
    现在正在导入 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 和包含所有源代码和标头的主项目。 我从另一台计算机复制的这两个文件现在正在我的工作场所中将这两个文件导入在一起。
    那么、我能否创建新的 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs? 如果是、则我将仅导入主工程、tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 我将使用新工程。 这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan、

    使用 UNIX/Linux 世界提供的工具时、请始终避免路径中出现非标准 ASCII 字符。
    我很抱歉! 我错过了您路径中的空格字符。

    [引用 user="keta vadodariya">我能否创建新的 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs? 如果是、则我将仅导入主工程、tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 我将使用新工程。 这是可行的吗?

    是的。 您应该从 笔记本电脑上的 SDK 中导入 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs。
    请注意 、tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 配置为在调试模式下编译。 但是、现在您不应该担心这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我重命名我的工作场所,我删除了空间,问题得到了解决。

    非常感谢您的支持!

    谢谢!