This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:XDS110调试探针可以#39;t 在定制板上检测 CC2642R1

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/776505/ccs-cc2642r-xds110-debug-probe-can-t-detect-cc2642r1-on-custom-board

器件型号:CC2642R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个基于 CC2642R1设计的定制板。 但是、我在使用 CC2652R1 Launchpad 上的 XDS110刷写芯片时遇到问题。 我收到以下错误。

当我尝试在 CCS Studio 中测试到芯片的连接时、我收到了以下错误消息

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
 
执行以下命令:
 
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
 
[结果]
 
 
---- [打印电路板配置路径名]---------------
 
C:\Users\Zhang \AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
  TI\0\BrdDat\testBoard.dat
 
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
 
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2018年30日"。
库构建时间为'23:03:35'。
库软件包版本为'8.0.27.9'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
 
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
 
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
 
硬打开控制器时出错。
 
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
 
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
 
值为'-242'(0xffff0e)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。
 
说明如下:
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
 
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
我非常仔细地遵循了 launchpad 原理图、我不确定这是否是设计问题。 您是否有任何想法、问题可能是什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图的图像分辨率很低、因此我可能缺少一些东西、但从我看到的情况来看、它看起来是正确的。

    因此、请检查调试 JTAG 文档、此文档包含有关这个特定错误的更多详细信息(搜索错误编号)
    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔