This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/66AK2L06:多次包含 c6x.h 时出现编译器错误

Guru**** 2929310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/774874/compiler-66ak2l06-compiler-error-when-including-c6x-h-more-than-once

器件型号:66AK2L06

工具/软件:TI C/C++编译器

我有一个 C 语言文件、可以调用多个 TI PDK 库的多个头文件。 这些库中有多个包含 C6000编译器包含的 c6x.h 文件。 一旦文件包含多次、编译器会抛出错误、表示原型设计的第一个函数缺少"{"。 我假设这意味着编译器尝试添加相同的原型、因为文件包含两次。 我注意到这个头文件上没有#ifndef 块来防止文件被多次包含。 对此是否有任何权变措施? 由于 TI 自己的库多次包含它、除了提取包含依赖项之外、我无法很好地自行修复它。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现问题。  对于发现错误 的源文件、请按照文章 How to Submit a Compiler Test Case 中的说明进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未报告的前一个头文件存在问题。 它导致复制到 c 文件的下一个头文件抛出错误。 修复我的代码解决了问题。