This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F280041:从 CGT v18.1.2迁移到 CGT v18.12.1

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/775204/compiler-tms320f280041-migrating-from-cgt-v18-1-2-to-cgt-v18-12-1

器件型号:TMS320F280041

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们 已经使用 CGT v18.1.2开发了一些应用。

现在、我们将 开发  一个基于同一微控制器的新应用、并评估升级编译器。

我们已经看到最新版本(v18.12.1)非常新、因此、如果升级编译器是一个好主意、或者如果继续使用 旧版本更好、我们就在徘徊。

你有什么建议?

是否有充分理由从18.1.2升级到18.12.1?

谢谢、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有适用于所有情况的单一答案。  请参阅文章 编译器版本号及其含义

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从这篇文章中可以看到、CGT v.18.12.1应视为新编译器、而不是 v.18.1.2的升级版。

    考虑到 v.18.12.1早已发布, 我们决定继续使用 v.8.12.1。

    谢谢、

    卡洛