请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 ti launchxl cc2640r2、
我举 了 simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28中 simple_peripheral_cc2640r2lp_app + simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library 的一个示例。
我在 launchxl 上欺负了项目、并看到了 BLE 广播、因此该示例很好。
然后、我使用 了 TI 的 Leo Hendrawan 在这个 TI 论坛上提供的基本主函数。
将打开 LED 并重置 LED。
大约3-4小时后、系统不会从上次复位中上传(LED 始终关闭)、只有按下电路板的复位按钮、系统才会再次打开电源并使 LED 闪烁。
我应该怎么做?