This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM6548:为 AM654x 上的 R5F UIA 调试提供系统分析器和 DVT 支持

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/765481/ccs-am6548-system-analyzer-and-dvt-support-for-r5f-uia-debugging-on-am654x

器件型号:AM6548
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 BIOS 6.73、UIA 2.30和 CCSv8.1、在 AM654x 器件的 R5F 上利用基于 UIA 的调试功能。 集成了 UIA 的应用程序构建可以正常构建、但当我尝试从工具启动系统分析器视图选项时、该过程会初始化、但绝不会在 IDE.e2e.ti.com/.../2019_2D00_01_2D00_22_5F00_12h13_5F00_52.mp4中启动 UIA/System 分析器查看器

我想了解在 AM654x 器件上使用 DVT 或带 R5F 的系统分析仪是否存在任何已知问题。 我将在 Code Composer 论坛中对此进行归档、如上视频所示、CCS 中的 DVT 支持存在问题、而器件的 UIA 支持存在问题。 n`t 是否有一些日志可用于检查为什么系统分析器在 CCS 中启动?

虽然我从 RTOS/UIA 团队了解到、针对 DVT 和 UIA 的64位 A53支持仅适用于 CCSV8.3和 UIA 2.40、 n`t 本机32位架构以及 R5F UIA 库在该版本中可用、R5F 端 UIA 运算应该不需要此更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    我无法访问 AM6548目标、因此我无法重现此问题。 我将提请 DVT 团队注意此帖子、并随时向您发布任何更新。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul -是否可以尝试使用8.3.0? 我无法肯定地说、它将解决您的问题、但我们的调查有助于了解问题是否发生在最新版本上。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 跟进此查询。 这用于客户调试、它们当前位于 CCSv8.1基准上。

    我可以在最后尝试此操作、以查看更新是否解决了问题。 当我可以尝试时、我将分享我的观察结果、但请将 DVT 团队对此问题的回复保持在我的位置。 如果需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我刚刚尝试过 CCSv8.3、DVT 更新似乎解决了这个问题。 现在、我能够按 预期执行 CPU 负载、任务分析和观察执行图:

    现在仍然存在的唯一问题是、我是否可以让 SDK 用户迁移到 CCSv8.3、或者他们是否可以在 CCSv8.1中更新他们的 DVT 软件包以使其正常工作。  

    此致、

    Rahul