This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320VC33:编译器不能在 WIN 10中被禁止

Guru**** 2922340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/769260/compiler-tms320vc33-compiler-can-not-be-luanched-in-win-10

器件型号:TMS320VC33

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

遇到问题时、启动  TMS320VC33 编译器。 编译器版本为4.70。  

我在64/32位命令下运行它、并尝试在 Win7或 xpsp3兼容模式下启动、两者都不起作用。

任何想法

当我启动 cl30.exe 时,该命令显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Roy Wu">编译器版本为4.70。  [/报价]

    该编译器版本非常旧。  可能是25年了?  不幸的是、它无法在当前 Windows 上运行、但这并不奇怪。

    C30编译器的最后一个版本是5.13版。  它在 Windows 10下运行。  升级到此版本是否实用?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 C30编译器版本5.13是否适合您。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为已经有一段时间了,我想你已经解决了你的问题。  请告诉我们您是如何解决的。

    谢谢、此致、

    乔治