This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/AM3359:是否允许用户修改默认缩进空间?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764553/compiler-am3359-is-user-allowed-to-modify-default-indent-space

器件型号:AM3359

工具/软件:TI C/C++编译器

第275行是默认设置、但我希望括号对齐。

是否可以更改此设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就编译器而言、您可以使用您认为合适的间距。

    [报价用户="Andy Lin94"]是否可以更改此设置?

    我相信可以。  细节取决于您的编辑器。  您是否使用 CCS 编辑代码?

    我想指出我在代码中看到的一个问题。  由于加法(+)的优先级高于右移(>>)的优先级,因此这就是该行的计算方式...

    温度= (*p_Filelist)->IP[0]>>
    (24 +(* p_Filelist)->IP[1])>>
    (16 +(* p_Filelist)->IP[2])>> 8; 

    非常混乱。  您需要在班次操作周围添加()。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价]您可以使用您认为合适的间距[/报价]

    是的、但是与只按一次 Tab 键相比、使用空间要麻烦得多(尽管我阅读了一篇文章、其中说喜欢空间的程序员会赚更多的钱)。

    [引用]您是否使用 CCS 编辑代码?

    是的。

    我希望:

    当我按 ENTER 键(我在274行)时、光标会转到右侧位置(与我喜欢的任何内容对齐)。 这就是我希望可以设置此功能的原因、否则我需要按 Backspace、然后按空格键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 本文 、了解如何自定义 CCS 编辑器。

    谢谢、此致、

    乔治