请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:TI C/C++编译器
第275行是默认设置、但我希望括号对齐。
是否可以更改此设置?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
第275行是默认设置、但我希望括号对齐。
是否可以更改此设置?
谢谢
就编译器而言、您可以使用您认为合适的间距。
[报价用户="Andy Lin94"]是否可以更改此设置?
我相信可以。 细节取决于您的编辑器。 您是否使用 CCS 编辑代码?
我想指出我在代码中看到的一个问题。 由于加法(+)的优先级高于右移(>>)的优先级,因此这就是该行的计算方式...
温度= (*p_Filelist)->IP[0]>> (24 +(* p_Filelist)->IP[1])>> (16 +(* p_Filelist)->IP[2])>> 8;
非常混乱。 您需要在班次操作周围添加()。
谢谢、此致、
乔治
[报价]您可以使用您认为合适的间距[/报价]
是的、但是与只按一次 Tab 键相比、使用空间要麻烦得多(尽管我阅读了一篇文章、其中说喜欢空间的程序员会赚更多的钱)。
[引用]您是否使用 CCS 编辑代码?
是的。
我希望:
当我按 ENTER 键(我在274行)时、光标会转到右侧位置(与我喜欢的任何内容对齐)。 这就是我希望可以设置此功能的原因、否则我需要按 Backspace、然后按空格键。