This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6671:复制 Code Composer Studio 环境

Guru**** 1927770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771553/ccs-tms320c6671-replicating-code-composer-studio-environment

器件型号:TMS320C6671

工具/软件:Code Composer Studio

是否有一种简单的方法可以将 CCS 环境从一台计算机复制到另一台计算机?

我的问题是这个。

当我们为新工程师上载时、我们很难在新 PC 上复制构建环境。 从工作机器到新的检查路径、这是一个常数、安装了正确版本的工具和 SDK。 安装完成后、搜索隐藏在模糊对话框中的一个选项、该选项必须选中。

是否有方法导出可以导入新安装的设置和已安装的软件包/工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    这是一个常见(当然也是有效的)请求。 我对您的回答不是很好。 有一种方法可以导出常规 IDE/工作区设置并将其导入到新环境中。 下面的链接中提到了这一点:
    software-dl.ti.com/.../ccs_troubleshooting.html

    但这不包括其他相关的软件包/工具。

    需要考虑的一点是以下链接中描述的内容:
    processors.wiki.ti.com/.../Enterprise_distribution

    它涵盖了您希望配置并打包一个"黄金"CCS 环境以便在其他环境中轻松分发的环境。 它有自己的一系列问题,但可能值得探讨。

    希望这对您有所帮助
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个疯狂的问题。 是否可以仅使用允许的包来构建您自己的专用 eclipse?

    然后、您可以禁用默认的 TI epos 并指向您的内部 epos。 例如,不是从...安装软件包。

    software-dl.ti.com/.../p2win32

    您只允许来自文件://released ccsdsp-repo...的软件包。

    它具有您所需的所有 SDK、BIOS、编译器等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉耽误你的回答。

    [引用 user="GaryS">这是一个令人疯狂的问题。 是否可以仅使用允许的包来构建您自己的专用 eclipse? [/报价]

    这当然不是一个疯狂的问题,应该能够做到这一点。 但是、这超出了本论坛的范围(以及我的专业知识)。 有一些文档和文章介绍了如何执行此操作:

    https://help.eclipse.org/neon/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.pde.doc.user%2Ftasks%2Fpde_p2_builds.htm

    Ki