This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:演示项目编译器错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/761936/ccs-tmdx5535ezdsp-demo-project-compiler-error

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我一直在尝试从 BSL 为 ezdsp5535编译演示。 在 AIC 演示中、编译器报告一个堆栈溢出错误并建议我关闭 CCS .I 正在使用 CCS V8。

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    生成的误差是在哪个点产生的? 您告诉它构建 aic3204项目是不是马上就开始了?

    您使用的 CCS V8的确切版本是什么? 我刚刚导入 CCS 8.3并构建了此示例、没有任何问题。

    您能否尝试将该项目导入到新的工作区中、并查看错误是否可重现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     一旦我尝试编译该工程、就会生成该错误。 我使用的是 V8.3。 我尝试了一个新工作区、只是导入了该项目、它取决于 BSL 项目、现在我也会遇到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对此进行深入研究。 我决定重新安装 CCS、但在构建 AIC 项目时、我仍然得到原始错误。
    谢谢、
    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    其他工程编译是否正常? 这是唯一一个出现此问题的问题吗?

    是否可以附加错误消息中提到的.log 文件? 它应该位于工作区的.metadata 目录中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果情况并非如此、并且您希望我们对此进行进一步调查、请随时发布包含更新和请求的.log 文件的回复。 谢谢!