Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们有以下配置操作系统:Ubuntu 18.04、CCS 安装了7.4。
在尝试使用 Blackhawk JTAG USB560 仿真器连接 OMAPL138 LCDK 时、我们会在单击测试连接选项卡后看到以下指示符
"
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。
说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。"
我尝试了以下站点建议、但仍然遇到相同的错误。
请注意、我可以在 Windows 端成功连接、但在 Linux 端遇到问题。
谢谢、
Ramesh G.