This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727:用于在软件中执行特定函数的 GEL 函数?

Guru**** 2906650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/765054/ccs-tms320c6727-gel-function-for-executing-a-specific-function-in-software

器件型号:TMS320C6727

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在运行 Code Composer 3.3、如果可能的话、我正在研究可能从 GEL 运行特定的函数。 我在当前 CCS 用户指南中没有注意到任何内容、但我知道有时有一些 GEL 函数很难找到、TI 的某个人可能已经了解了这些函数。

谢谢、

Vincent Galbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、
    我过去看到的技术是将 PC 设置为函数的起始地址、然后使用 GEL_GO/GL_Run 来执行目标。

    希望这对您有所帮助
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有一个确定函数的起始地址并将其放置在 PC 中的示例? 我假设这在您加载项目符号时很简单?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果加载了符号、您只需执行以下操作:

    PC = myFunc;