This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430G2553:加载失败

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/773724/ccs-msp430g2553-msp430g2553-load-failed

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 团队、  

我将使用 MSP430G2553 MCU 和 CSS IDE v7.3.0  

我的问题是、我无法使用我编写的新软件刷写 MCU。 这张图片用于说明我的情况  

通过这种方式、我成功上传了一个简单的软件、如 Blink LED。  

如何解决此问题?  
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您会收到一个常见错误、称为"数据验证错误"。 这种情况有许多潜在原因。 请仔细阅读以下文章:
    dev.ti.com/.../

    它详细解释了错误以及解决该问题所需检查的所有事项。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    谢谢您,我将看到本文可以做些什么。