This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:如何在 CCS 中将 J-Link 调试器与 AM339ICE2搭配使用。

Guru**** 2542590 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, AM3359, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771757/ccs-am3359-how-to-use-j-link-debugger-with-am339ice2-in-ccs

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:TMDSICE3359SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 在这里...

我有一个 AM3359ICE (TMDSICE3359)和 J-Link 调试器。

我参考以下 URL 文档配置了硬件、并将 J-Link 连接到 AM3359ICE。
processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Industrial_Communication_Engine_EVM_Rev2_1_HW_User_Guide

1.运行 CCS 和工程-导入 CCS 工程- ethtercat_slave_full 工程

2.环境屏幕截图

 2.1 EtherCAT_SLAVE_FULL_AM335x_ARM 的属性



 2.2 EtherCAT_SLAVE_FULL_AM335x_ARM 调试千兆
 2.2.1主要


 2.2.2计划


 2.2.3目标


 2.2.4资料来源


 2.2.5通用

 2.3 ICE_AM3359.CCXML 目标配置
 2.3.1基本


 2.3.2已添加

3.问题。

 问题1. 环境设置是否正确?

 问题2. 如何在 CCS 中验证 AM3359ICE2和 J-Link 之间的物理 JTAG 连接?

 问题3. 运行调试会话将导致以下错误。 如何修复错误?

 问题4. 我构建了 EtherCAT_SLAVE_FULL_AM335x_ARM 并获得了以下文件: 如何将映像下载到 AM3359ICE2?
 ethercat_slave_full_AM335x_arm.bin / EtherCAT_SLAVE_FULL_AM335x_ARM.map / EtherCAT_SLAVE_FULL_AM335x_ARM.out

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的详细博文。 回答您的问题:

    问题1.配置似乎正常。
    问题2. 由于 Jlink 不具有"Test Connection"按钮、因此较难使用 Jlink 进行低级验证。 您可以检查 wtih Segger 支持以查看它们是否具有执行非常低级验证的实用程序。
    问题3. 红色错误消息表示器件未响应调试探针的请求、因此可能由于电路板上预先存在的运行代码而锁定(AM335x ICE 板的一个常见功能、因为它们已预先刷写了演示代码)。
    您可以尝试更改套件的引导模式以防止电路板从其内部闪存引导、从而使 JTAG 通信正常工作。 请参阅电路板用户指南。
    问题4. 最后一个屏幕截图表示您遵循了正确的过程。 通过 CCS 加载的文件是具有.out 扩展名的文件。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。


    我还有其他问题。


    问题1. 电路板用户指南是否意味着 HW_User_Guide?


    问题2. 以下硬件配置是否正确?


    问题3. 如何在 CCS 中通过 J-Link 将图像下载到 AM3359ICE2?


    提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有与您完全相同的 ICE 板(我的是 Rev 1)、但我仍在对其进行改装以获得 CTI 20引脚连接器、以便我可以对其进行全面测试。

    一个细节:我可以从您的上一张图片中得知、您的电缆非常长-我想知道它是否会在通信中引入一些噪声或过度延迟。 此外、请确保引脚分配与以下参考文献中的表格相匹配:

    http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Development%20Tools%2FDebug%20Probes%2FXDS%2FDocuments%2FJTAG%20Connectors

    明天、当我完成电路板返工时、我将获得更多详细信息。  

    此致、

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您提供的信息。

    dev.ti.com/.../

    参考上述 URL 后、可以按如下方式进行调试

    接下来、我要下载到 AM3359板。

    我应该如何处理 CCS?

    提前非常感谢。