This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:发现的工具:CGT C2000 18.12.1.LTS 未发现

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771479/ccs-tms320f28335-discovered-tools-cgt-c2000-18-12-1-lts-is-not-discoverd

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 C:/TI/Compilers/ti_cgt_c2000_18.12.1.LTS 目录中安装了 ti_cgt_c2000_18.12.1.LTS。

我向 CCS 编译器工具发现路径添加了 C:/TI/Compilers 目录。

我在发现的工具中按了刷新、但未发现新工具。

我在其他计算机上工作、但它拒绝在该特定计算机上工作。

我尝试重新安装 CCS8300和 LTS 编译器,但仍未发现。

我该怎么做,CCS 将发现新工具?

谢谢、

Itamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供已发现编译器的屏幕截图(菜单 Window->Preferences->Code Composer Studio->Build->Compilers)?
    我假设已正确查找最初随 CCS 8.3安装的编译器、但未找到新安装的18.12.1.LTS。 是这样吗?


    这个问题仅针对这台 PC?  

    此 PC 上的 CCS 8.3只是基本安装、还是您在其上安装了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决此问题。 如果没有、请在下面发布一份包含更新和其他详细信息的回复。 谢谢!