This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:具有 CCS V7.4的 TMS320C6713 DSK 套件、它显示未安装器件驱动程序。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764620/ccs-tms320c6713b-tms320c6713-dsk-kit-with-the-ccs-v7-4-it-showing-that-device-drivers-are-not-installed

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这是 TI 员工上次建议的回复、  

您需要安装具有 Spectrum Digital 驱动程序支持的 CCS。 虽然它与 CCS 安装程序捆绑在一起、但在安装 CCS 时默认不会安装它。 您需要显式启用它。 如果未安装 CCS、则可以在现有安装中重新运行 CCS 安装程序。 安装程序将检测现有 CCS 安装、并允许您添加第一次错过的其他组件。

       当我多次重新运行 CCS 安装程序时、CCS 安装程序不会检测到任何器件驱动程序。 请解决我的问题。

       PC 配置:

      Windows 7、英特尔酷睿2双核处理器

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要支持 Spectrum Digital Debug Probes、它们在安装过程中不是默认值。

    在安装步骤中将其标记为如下所示: