This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何重命名文件夹名称?

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771269/ccs-how-to-rename-the-folder-name

工具/软件:Code Composer Studio

左侧的 IP_SPEAKER (OLD)对应于右侧的最后一个文件夹。

我想将右侧的文件夹名称更改为与项目名称相同的名称、但结果无法打开项目。

 为什么在更改文件夹名称后无法打开项目? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您无法从文件系统重命名文件夹。 必须使用 CCS 本身来完成重命名、以便也更新对工程名称的所有引用。

    在这里、我的工作区中有一个名为 LPG2的项目。 您可以在捕获的底部看到物理文件夹。

    然后、我从 CCS 中重命名该项目:

    在 CCS 中重命名工程后、您可以看到 CCS 中的工程名称和物理文件夹都已更新:

    如果您手动重命名了文件夹、则会断开 CCS 与工程所在位置的链接。 CCS 中的工作区有一个项目和位置列表。 您更改了位置。  项目文件本身也有许多对项目名称的引用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    实际上、我之前已经这么做了。

    尝试重命名

    文件夹的名称未更改

    这就是我要直接更改文件夹名称的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    项目是在您的工作区内还是位于其他位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、它位于另一个位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    好的、这种情况与此略有不同。

    对于工程位于工作区之外的情况、工程名称和文件夹名称不会直接关联。 因此、在 CCS 内进行重命名将更改工程文件和工作区内的工程名称、而不是文件夹的名称。 手动重命名文件夹会断开与工作区的链接。

    我会这样做:

    1) 1)通过 CCS 重命名工程

    2) 2)右键点击 CCS 中的工程并选择、从工作区中删除工程。 删除。 确保不要选中从文件系统中删除文件的复选框。

    3) 3)在文件系统中重命名文件夹

    4) 4)将项目导入您的工作区。 确保取消选中复选框、将项目复制到工作区中。

    我在这里重命名了、您可以在 CCS 中看到新名称、但在文件系统中看不到新名称

    现在、我将其从工作区中删除

    我转到文件系统并重命名文件夹。

    现在、我将其导回我的工作区

    现在它返回到 CCS 中并指向新文件夹中的工程

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果我想直接从 CCS 更改名称该怎么办? 更改工作区路径?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    在这种情况下、您无法从 CCS 中执行该操作。 在这种情况下、CCS 工作区会注意到它的项目 X 位于位置 Y (其中 Y 位于工作区之外)。 对于这种情况、一般假设工程不在工作区内、因为它由其他对象管理。

    如果工程位于工作区内、则从 CCS 内重命名将重命名工程和文件夹。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将工作区切换到项目所在的位置、因此、从现在开始、项目就驻留在工作区内(作为图像)。 然后我发现我的个人 CCS 设置全部消失(返回默认设置)。

    然后、我决定将文件".jxbrowser-data"、".metatdata"和"RemoteSystemsTempFiles"从先前的位置复制到项目所在的位置。

    尽管个人设置已返回、但我仍然无法直接从 CCS 中更改项目名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您在项目所在的父文件夹中创建了一个新的工作区吗?

    我的方法是使用您具有所有首选项的原始工作区。
    从工作区中删除工程。 选择它们并删除。 如果要从工作区中删除文件、请选择"否"。
    然后转到"Project"->"Import CCS Projects"
    选择项目并将其导入到您的工作区中。 确保选中 Copy into workspace (复制到工作区)框。
    这会将项目复制到您的工作区文件夹中。 您将能够在 CCS 中重命名项目。

    John