This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:Includes 下的 Driverlib 呈灰色显示、LaunchPadMSP430FR4133新项目缺少 driverlib 和发布文件夹

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/772902/ccs-msp430fr4133-driverlib-under-includes-is-greyed-out-driverlib-and-release-folders-missing-for-launchpadmsp430fr4133-new-project

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、论坛、

只是细节、

从 Resource Explorer 中全新下载安装了 LaunchPad MSP430FR133的 CCS8、在与 LaunchPad 相同的目录中启动了一个新项目。

编辑后、LaunchPad 和新项目的 include 文件现在完全相同。

新项目的目录列表中缺少 Driverlib 和 Release 文件夹。 它们显示在 LaunchPad 目录下。

driverlib/msp430fr2xx_4xx_出现在新项目包含文件下、但呈灰色显示。

对这两个项目属性的每个方面都进行了比较。 已编辑新项目的包含列表、以与 LaunchPad 完全匹配。 已为新项目启用 MSP430十六进制实用程序。

我已经快要过完了、需要帮助。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不是你想的…

    在 MSPWARE 下手动找到合适的 driverlib 文件、然后在"从属性中添加包含"页面下、我添加了 OUTOFBOX 路径和 MSP430路径、全部都没有结果。

    然后、我尝试更改 include 下的文件顺序。 再次失败。

    现在完全恶心了整整10天的生活被浪费了,完全期待我的 CCS8下载完全完成,可能丢失了我所有的代码,我试图… 尽量不要笑 将 DRIVERLIB 和 RELEASE 文件夹从 OUTOFBOX 目录复制并粘贴到我的新项目目录中。 然后返回至 Include 以更改文件顺序,强制重新建立新项目目录的索引,和.................

    一切都很好! 找到 DRIVERLIB、我的代码编译时没有错误。 去看图!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    感谢您的更新。 在您的首次尝试中、您似乎错过了将 DriverLib 源的本地副本添加到您的项目中的步骤(您似乎在后面已经了解过)。

    DriverLib 用户指南对此进行了说明、您可以从 Resource Explorer 中访问该指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartiG、您好、感谢您的回答!

    我可以看到为什么我找不到任何加载库文件的方法。 当我转到项目 文件加载框时、如使用手册中所示、该框为空!

    我还有一个问题、我的项目非常数学密集型。 我没有硬件乘法器。 我注意到 driverlib 索引中出现了 mpy.c 和 mpy.h、这是否与 Qmath 相同? 我只需要执行16bti (和一个 fewt double (32位))无符号整数乘法、但其中有很多。 无符号16位乘以标准 myp.h 和 mpy.c 需要多少个时钟周期?

    请告知 BTW、Win10、CCS8、所有更新。 MSP430FR4133。

    提前感谢您。 Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Clark59">我可以看到为什么我找不到任何加载库文件的方法。 当我转到项目 文件加载框时、如使用手册中所示、该框为空!

    在执行该步骤之前、CCS 需要将驱动程序库发现为 RTSC 产品。 第3章的"导言"一节中提到了这一点。  

    有关 mpy.c 和 mpy.h 的其他问题、请在 MSP 微控制器论坛中开始新帖子吗? 那里的专家应该能够为这个问题提供更好的建议。 谢谢!