This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:gmakes***错误

Guru**** 2529650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/773957/ccs-tms320f28335-gmake-error

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到以下错误、有人能指导我如何解决这些错误。  

说明资源路径位置类型
#1965无法打开源文件"PWMConfig.h" projectall.h /Microgrid_BDC/SPWM 包括第45行 C/C++问题

gmake:***[flash_src/DSP2833x_adc.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题

gmake:***[flash_src/DSP2833x_CpuTimers.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_DefaultIsr.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_gpio.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_Memcopy.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_PIECTRL.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_PieVect.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_sci.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[flash_src/DSP2833x_sysctrl.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/ADCConfig.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/Controller.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/Dfilter.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/main_test.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/PQControl.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/PWMConfig.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/SciConfig.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:***[SPWM src/SinCo.obj]错误1 Microgrid_BDC C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 microgrid_BDC C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面的错误指示 C/C++编译器找不到哪个文件、以及包含该文件的文件和问题所在的行。
    #1965无法打开源文件"PWMConfig.h" projectall.h /Microgrid_BDC/SPWM 包括第45行 C/C++问题

    我强烈建议您找到丢失文件在文件系统中的位置、并添加项目编译器包含路径的路径。

    有关详细信息、请查看 CCS Build Errors 页面、网址为:
    software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_build-errors.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔