This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:图形调试

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/773885/ccs-tms320f28377s-graphic-debug

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个基于 DSP TMS320F28377S 的电路板与其他同事共享。 我需要知道我是否能够 在 Code Composer 中也进行调试而无需电路板、是否有一些工具可以调试 PWM 输出波形和/或寄存器内容和/或 SCI McBSP 数据的可视化

非常感谢您的参与、

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="user3517889"]我需要知道是否还能够 在 Code Composer 中进行调试而无需电路板

    不与当前版本的 CCS 一同使用。 支持指令集仿真器的最后一个 CCS 版本是 CCSv5。 即使这样、它也只是 F283x 的内核仿真器。  

    [引用 USER="user3517889"]是否有一些工具可用于调试 PWM 输出波形和/或寄存器内容和/或 SCI McBSP 数据可视化[/引用]

    我们确实有一些 图形可视化工具。 我不确定它们是否足以满足您的需求、因为我不熟悉您提到的外设。 您可能需要在 C2000论坛中启动单独的主题。

    谢谢

    Ki