This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:编译器/TMS320C6713:Code Composer Studio v7.4 (CCSv7.4) TMS320C6713不支持器件

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/763623/compiler-tms320c6713b-compiler-tms320c6713-device-not-supported-on-code-composer-studio-v7-4-ccsv7-4-tms320c6713

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

      我已在 PC 上安装 CCSv7.4_Win32。 当我在我的新项目中选择器件 TMS320C6713时、会显示"版本8.0.0或更高版本的编译器不再支持该器件"。 此处 、7.4编译器版本选项在项目设置中不可用。 上面附加的相应问题的快照。 任何人都可以解决这个问题。

  谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、C6000 CGTv7.x 不随 CCS 一起提供(不再提供)。 但您可以从 App Center (View -> CCS App Center)获取

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、
    当我将 TMS320C6713 DSK 套件与 CCS V7.4连接时、显示未安装设备驱动程序。 我没有从 TI 网站上找到这些驱动程序。 您可以向我发送相应的驱动程序链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要安装具有 Spectrum Digital 驱动程序支持的 CCS。 虽然它与 CCS 安装程序捆绑在一起、但在安装 CCS 时默认不会安装它。 您需要显式启用它。 如果未安装 CCS、则可以在现有安装中重新运行 CCS 安装程序。 安装程序将检测现有 CCS 安装、并允许您添加第一次错过的其他组件。

    注意:将来、请为新问题启动新主题。

    谢谢
    Ki