This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:CCS/MSP-EXP430G2

Guru**** 2929160 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771451/ccs-msp-exp430g2-ccs-msp-exp430g2

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133MSP430G2533

工具/软件:Code Composer Studio

同样、使用 MSP-exp430g2修订版1.4与 msp430g2533和 MSP-exp430fr4133修订版1.0

在 IDE 中

1) 1) Code Composer Studio
 版本:8.0.0.00016
操作系统:Windows 10、v.10.0.10.0/Win32
消息  
连接到目标时出错:
未知设备
2) 2) IAR Embedded Workbench for MSP430 7.12.1
致命错误:初始化设备失败
会话已中止!
如何解决问题
David
david-p51@013.net.il
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    它以前是否工作过、现在就停止了?

    IDE 似乎在连接到目标 MCU 时出现问题。 这通常是由于 MSP-EXP430G2 Launchpad 上缺少跳线、或者由于为您的项目选择了不同的目标器件、因此可能会出现错误。

    1.您能否检查 Launchpad 上是否有所有编程跳线? J3在 MSP-EXP430G2上?
    2.您能否在您要编程的项目中检查目标器件? 演示项目可在以下位置找到: dev.ti.com/.../

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    在哪里可以对 Launchpad 进行编程?

    谢谢、
    JD