This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BeagleBoard-X15:内存损坏

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/773208/ccs-beagleboard-x15-memory-corruption

器件型号:BeagleBoard-X15

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我使用 Code Composure Studio 对 Beagle Board x15进行编码,

有时我会遇到一些问题,例如,如果从代码中删除一行,代码将无法正常工作,或者我添加了代码无法正常工作的新函数。

我认为解决此问题的方法是内存损坏。

请帮助我解决此问题。

谢谢、此致、

Chitanya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chaitanya、

    遗憾的是、此类问题的可能原因太多、无法自行显现-堆栈、堆、无效指针、溢出缓冲区等

    下面介绍了一个非常小的场景、其中讨论了可能的解决方案。 我建议您查看一下、看看您是否可以通过其他途径来调查此问题。

    e2e.ti.com/.../767328

    目前,没有多少细节可以让我评估问题的根本原因。

    此致、
    拉斐尔