This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:不同的二进制文件

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764330/ccs-different-binaries

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我必须基于 TMS320F28377S 构建一个旧项目。

这个是使用 TI v6.4.11构建的、但现在我可以使用编译器 TI v18.1.3-LTS 的最后一个版本、并且输出二进制文件的大小与旧文件不同。

我想知道我是否可以将旧编译器添加到新的 CCS 中、以及在哪里可以找到要下载的工具。

谢谢、祝您愉快。

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user3517898"]我想知道是否可以将旧编译器添加到新的 CCS 中,以及在哪里可以找到要下载的工具。

    您可以使用旧编译器及其工具添加旧编译器。
    我知道获得非默认 CGT 的两种方法。

    1.访问此页面:

    software-dl.ti.com/.../download.htm

    并下载所需的安装程序。

    2.在 CCS 中、转到 Help -> Install Code Generation Compiler Tools...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Tom。