This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:无法打开源文件 assert.h code composer studio

Guru**** 2523320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/762294/ccs-launchxl-f28379d-cannot-open-source-file-assert-h-code-composer-studio

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我在我的一台计算机上安装了 code composer studio。  我可以构建项目。  当我在另一台计算机上安装 code composer studio 时、我无法构建同一个项目。  我已验证 include 和链接器路径与 code composer studio 相同。  在这个论坛帖子中、我看不到关于此问题解决方案的全面讨论。  assert.h 文件应位于何处?  如何确保 F2837xd_device.h 文件可以找到 assert.h 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Matthew Overlin"]当我在另一台计算机上安装 code composer studio 时,无法构建相同的项目。  我已验证 include 和链接器路径与 code composer studio 相同。  [/报价]

    与您提到的其他帖子类似、我怀疑您的问题可能也与包含路径有关。 请比较“项目属性”->“生成”->“编译器”->“包含选项”->--include_path 下列出的路径。 确保使用变量的路径解析到相应机器上的正确位置。  

    如果您继续遇到错误、请保存 CCS 编译控制台中显示的完整输出并将其附加到此处。 如果可能、还会显示两台不同机器上同一项目的 include_paths 屏幕截图。

    [引用用户="Matthew Overlin"]在本论坛帖子中,我看不到有关此问题解决方案的完整讨论。

    您是否无法查看上次解决的帖子? 该线程包含2页。 您应该能够使用页面底部的箭头移动到第二页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    从两台计算机发布 CCS 编译控制台。
    这足以找到解决问题的后续步骤。

    根据 Code Composer StudioTm论坛行为规则,提供以下信息:

    如果可能、请从工作环境中发布压缩的项目文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发布包含更新和请求的生成日志的回复、以便我们更好地了解问题并帮助您解决问题。 谢谢!