This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:XYZ Graphing GUI Composer Studio

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/763686/ccs-cc2642r-xyz-graphing-gui-composer-studio

器件型号:CC2642R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

 

我已经在在线 GUI Composer Studio 上使用 CC2642R1成功完成了闪烁 LED 教程、现在我想尝试绘制 LED 状态图。 我目前不确定如何着手执行他的工作。

 

我有两个易失性 int 变量、一个设置为 LED (从0切换到1)、一个计数器(从0开始、每次 LED 切换时递增)。 我想将计数器绘制为 x 轴、将 LED 绘制为 y 轴。 我曾尝试将‘value_-x’作为计数器,将‘value_-y’作为 LED,但没有发生任何事情。 我认为问题可能是数据类型需要是数组,但不确定。

 

感谢你能抽出时间! 以下是我的代码:

/*
=== empty.c ======
//

//* for usleep()*/
#include 
#include 
#include 

/*驱动程序头文件*/
#include 
//#include 
//#include 
//#include 
//#include 
//#include 

/*板头文件*/
#include "Board.h"
volatile int LED=0;
volatile int counter=0;

//
*===== mainThread ====
//



void * mainThread (void * arg0)
{
/* 1秒延迟*/
uint32_t 时间= 1;

/*调用驱动程序初始化函数*/
GPIO_init();
// I2C_init ();
// SDSPI_init ();
// spi_init();
// uart_init();
// Watchdog_init();

/*配置 LED 引脚*/
GPIO_setConfig (Board_GPIO_LED0、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);

/*打开用户 LED */
GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED0、Board_GPIO_LED_ON);

while (1){
GPIO_TOGGLE (Board_GPIO_LED0);
LED= 0;
睡眠(时间);
COUNTER++;
GPIO_TOGGLE (Board_GPIO_LED0);
LED=1;
睡眠(时间);
COUNTER++;

}
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    GUI Composer 支持几种不同的图形小工具。 标量图将 一个或多个数据点绘制为图形上的一条数据线。 使用 XDS JTAG 目标通信时、通常会随时间推移定期绘制该图。 线形图将数据数组绘制为图形上的线条。 我认为这需要在绑定时将数组作为输入值。 您的用例似乎更适合使用标量图。 除了小工具属性提供的基本功能之外的任何自定义都需要编写自定义 Java 脚本。