This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:Code Composer Studio 导入项目问题

Guru**** 2524290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760897/ccs-cc3200-launchxl-code-composer-studio-import-project-issue

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在关注 TI 网站(simplelink wi-fi cc3200 project 0:code composer studio IDE)中的视频、为了开始使用我最近购买的 CC3200 LaunchpadXL、我已经开始了导入项目的步骤、需要包含多个项目、例如:  wlan_station、ti_rtos_config、simpleling、driverlib、但当我单击完成按钮时、会弹出以下所有问题消息:

请参阅下面的详细信息。
错误:项目"ti_rtos_config"的导入失败、因为其编译器定义不可用。 在导入此项目之前、单击"View">"CCS App Center"以安装 ARMv5.2编译器。

是否有关于如何解决此问题的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris、

    您是否已尝试安装所需的5.2编译器?

    我不确定您运行的是哪个版本的 Code Composer Studio、因此我的指令可能会有点偏离。

    安装所需编译器的一种方法是转到 Help 菜单并选择"Install Code Generation Compiler Tools"
    这将显示一个显示可用更新的对话框。
    确保选中底部的"Show only software applicable to target environment"复选框。
    展开"TI 编译器更新"
    选中"ARM 编译器工具5.2.9"旁边的复选框
    然后单击"下一步"并按照向导安装编译器。

    完成该操作后、请尝试导入项目。

    您还可以从以下位置的编译器下载页面获取旧编译器: software-dl.ti.com/.../download.htm


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CCS V6、当我使用"帮助"按钮时、我看不到安装代码生成、我只看到安装新软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris、

    与 CCSv6匹配的版本有几种:6.0.0、6.1.0、6.1.1、6.1.2、6.1.3和6.2.0。 5.2 ARM 编译器实际附带的早期版本、因此我假设您使用的是其中一个较新版本。

    这些版本的说明几乎完全相同。 只需从 Help (帮助)菜单中选择 Install New Software (安装新软件)。 在对话框顶部更新站点的下拉框中选择"Code Generation Tools Updates"。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris、

    您是否能够安装编译器?

    此致、
    John