This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:与 CC2642R、XDS200 USB 调试探针和 Code Composer Studio 环境兼容

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/772773/ccs-cc2642r-compatibility-for-environment-with-cc2642r-xds200-usb-debug-probe-and-code-composer-studio

器件型号:CC2642R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/657842 

但 在这里、e2e.ti.com/.../2080153 显示 "CCS 并非完全免费、但对于 TI 器件的客户来说、它是免费的。 这种区别可能会听起来很明显

相关"。  

我的问题是:

我想开发一个使用 CC2642R 芯片、免费 CCS 许可证(任何版本都可以实现)和 XDS200调试器的系统。 是否可以进行此设置? 如果不是、我应该考虑什么?

此致、

Yeicatl Ramos

PS: www.ti.com/.../tmdsemu200-u  此处提供了有关可用调试器的一些信息、其中支持"SimpleLink MCU (CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)"和"安装 Code Composer Studio v6 (或更高版本)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yeicatl、

    无需支付与 Code Composer Studio 相关的许可费用。 该许可证确实限制了其对 TI 器件的使用。 这意味着您无法使用它来为非 TI MCU/处理器开发软件。

    对于 CC2642R、默认调试探针为 XDS110。 这就是 LaunchPad 中内置的内容。 但是、如果您希望获得更好的性能、则可以选择 XDS200。

    此致、
    John