This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS 6.1.2的 Grace

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/762683/ccs-msp430g2553-grace-with-ccs-6-1-2

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个包含 MSP430G2553和 CCS 6.1.2的小项目... 如果我有正确的信息、这是最后一个支持 Grace 的 CCS。。。。我无法在安装期间检查 Grace 的安装。。。

Grace CCS V6下载链接会转至 CCS 下载页面、但不会下载 Grace。。在 CCS 6.1.2中安装 Grace 插件是否有其他方法?

谢谢!!!

链接为:

http://www.ti.com/tool/GRACE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎需要从 CCS 中的应用中心获取它。  以下是安装说明

    安装说明:

    适用于 Code Composer Studio 6.x 用户

    • Grace 3可供安装了 Code Composer 6.x 的任何 MSP430用户使用 安装 CCS 6后、您将看到一个可通过 CCS App Center 下载 Grace 3测试版的选项。 请注意,您需要单击应用中心的“查看更多>>”链接。 从应用中心安装还将更新任何所需的相关组件、例如 XDCTools 和 DriverLib。

    此致、

    John