This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:powerSUITE 无法与我的 CCS 8.3配合使用

Guru**** 2346430 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/762145/ccs-powersuite-is-not-working-with-my-ccs-8-3

主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的最终目标是在 F2737x 控制卡上使用降级板 pfc3phvienna。

我在使用 powerSUITE 时遇到一些困难、它不起作用。 当我尝试打开 main.cfg 时、我得到这个空窗口、而不是正确的图形用户界面。  我已经安装了所有组件以使其正常工作(GUI Composer Runtime)。

我还尝试在 powerSUITE 中运行2605.TestApp (在另一个帖子中找到的用于调试相同问题的方法)、并出现以下错误:

最后一点(我不知道它是否与我的问题相关)、但当我尝试从 AppCenter 安装 XDCTools 时、我遇到"此软件包不支持您的操作系统"错误。 我使用的是 Windows 7 Pro。

感谢你的帮助

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    您能否重新发布屏幕截图?

    您能否提供您的 GC 组件版本的屏幕截图? 转至"帮助->关于 Code Composer Studio ->安装详细信息"、并显示如下信息:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我创建了一个新的工作区、导出了该工程、现在它正常运行。 我不知道第一次会发生什么情况。

    它似乎与安装没有关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、
    Adrien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您能够解决此问题:

    [引用 user="Adrien CREUSVAUX"]我创建了一个新的工作区

    当您遇到问题时、这始终是一个好主意。 很高兴听到它对您有用。 感谢您的更新!