This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:毫米波传感器问题-汽车工具箱-驾驶员生命体征- MSS 文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760718/ccs-awr1642boost-problems-with-mmwave-sensors---automotive-toolbox---driver-vital-signs---mss-file

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

遵循已求解的线程:  

(毫米波传感器的问题-汽车工具箱-驾驶员生命体征)

不幸的是、我对 MSS 文件有类似的问题。 在重建时、我得到以下结果:
错误:
说明资源路径位置类型
#10010 null:链接期间遇到错误;"xwr16xx_vitalSignsDemo_MSS.xer4f"未生成 vitalSmis_16xx_MSS C/C++问题
"="">processors.wiki.ti.com/.../10234"> 空:未解析的符号仍然存在 vitalSms_16xx_MSS C/C++问题
找不到文件"libdma_xwr16xx.aer4f" null:找不到文件"libdma_xwr16xx.aer4f" vitalSms_16xx_MSS C/C++问题
Gmake:***[全部] Fehler 2 vitalSms_16xx_MSS C/C++问题
gmake[1]:***[main-build] Fehler 2 vitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
gmake[2]:***[xwr16xx_vitalSignsDemo_MSS.xer4f] Fehler 1 vitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析的符号 dma_assignChannel、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析符号 DMA_clearChannelInterruptFlag、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析的符号 dma_disableChannel、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析符号 dma_disableInterrupt、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析的符号 dma_enableChannel、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析的符号 DMA_enableInterrupt、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析的符号 dma_freeChannel、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析符号 DMA_getChannelInterruptFlag、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题
未解析的符号 DMA_setChannelParams、首先在/home/johann/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr16xx.aer4f 中引用 VitalSmes_16xx_MSS C/C++问题

警告:
说明资源路径位置类型
#10250-D 空:-be32被忽略;输出文件必须是大端字节序 VitalSms_16xx_MSS C/C++问题

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 Linux 环境中构建时似乎存在问题。

    您能否尝试仅构建其中一个驱动程序、例如 UART 驱动程序。 SDK UG 中提供了相关说明

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我肯定需要有关这方面的更多信息。 什么是 SDK UG?

    我刚刚设置了一个新的 Ubuntu 16.04、并且从头开始重新安装了所有软件、但我的行为是相同的。

    我正在尝试学习、但我完全没有经验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎有一个非常基本的问题。 我只是从头开始尝试了所有内容、但使用了新版本:

    • 使用 Ubuntu 16.04桌面设置新的虚拟机
    • 安装单个组件
    • 安装 libc6:i386
    • 安装 MMWAVE_SDK_02_02_00_04-Linux-x86-64
    • 安装 CCS8.3.0.00009_Linux-x64
    • 升级 TI 仿真
    • 下载汽车工具箱
    • 导入 CCS 工程并重新编译
    • SKD 版本错误!!
    • 安装 MMWAVE_SDK_02_00_00_04
    • 删除项目
    • 再次导入 CCS 工程(DSS)
    • 重建
    • 同样、也有相同的错误、但添加链接资源 TA_DSPLIB_BASE 和 TI_MATHLIB_BASE 可以正常工作
    • 导入 CCS 工程(MSS)
    • 已重建
    • 同样的错误!

    我迷路了。 这次我使用了所有的新版本...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了:)
    我只右键单击 vitalSms_16xx_MSS 和所选属性
    在这里、我选择了 ARM 链接器、然后选择文件搜索路径
    在"将库文件或命令文件作为输入"部分中、我更改了
    libdma_xwr16xx.aer4f
    libdma_xwr16xx.aer4f