This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2012:CCS v8.3在 MSP430属性下、缺少"下载选项"

Guru**** 2391995 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012, MSP430F2013, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771340/ccs-msp430f2012-ccs-v8-3-under-msp430-properties-the-download-options-is-missing

器件型号:MSP430F2012
主题中讨论的其他器件: MSP430F2013CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

使用之前版本的 CCS 7、用户可以在使用 MSP430F2012器件时选择各种擦除选项。

使用 CCS v8.3没有"下载选项"或"擦除选项"-在哪里可以找到这些设置?

我已通读了文档、但没有提到我遇到的问题。

请提供任何帮助。

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    CCSv8.3中应该有一个完整的部分

    如果我转到 MSP430项目的调试设置、我会看到:

    如果我转到调试配置对话框、我也可以在那里看到它们:

    可能会尝试删除调试配置。 在我的第二个屏幕截图中、您可以选择左侧的调试配置、然后单击红色 X。 关闭对话框。 下次为工程启动调试会话时、它将重新生成配置。 出于某种原因、您的似乎缺少闪存选项的整个部分。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的回复。
    我是按照你的建议做的,但问题仍然存在。
    我甚至创建了一个新的工作空间和框架程序,但问题仍然存在。

    如果我在 CCSV7.x 中重复此操作、那么我将获得正确的(预期的)"选项"。

    回到 CCSV8.3如果我将器件从 MSP430F2012更改为 MSP430F2013、那么一切都很好。

    感谢您的建议、我将不得不稍微睡一觉。
    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    有趣。 如果我在2012年和2013年之间切换、我可以看到同样的问题。 这在我们的器件支持文件中必须是一个问题。 我将查看是否可以确定问题所在。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已提交 CCBT-2399来跟踪此情况。 如果我确定了权变措施(除了更改器件)、我将告知您。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MSP430F2012.xml.zipOk我有权变措施。  在随附的 zip 文件中、有一个更新的 MSP430F2012.xml 文件。

    关闭 CCS

    将此文件复制到中 /ccsv8/ccs_base/common/targetdb/devices 并替换其中的文件。

    重启 CCS

    因为我这么做会触发 CCS 来获取新文件并使用它。  如果不适合、则退出 CCS、然后从命令提示符 Ccstudio.exe -clean 启动 CCS 、该命令提示符将刷新这些文件的缓存。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我按照您的指示操作、现在一切都正常工作。

    非常感谢您的快速响应!

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢您提请我们注意此问题。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    新的 xml 文件似乎有副作用。

    当我启动调试器时、我会收到如下消息。

    如果我按下"Ignore (忽略)"、调试会话将继续进行、没有任何明显的问题。

    但是、我们在量产中使用该器件(每月1k 以上)、我们需要密切关注任何异常情况。

    如果我使用"旧"xml 文件、则不会收到此消息、调试会话继续正常。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 xml 文件中替换了 F20x2_G2x_G2x3x 字符串。 忽略这一点应该是可以的。 我会把这个问题传递给将进行适当修复的人。 很遗憾、我没有 F2012、因此我无法尝试连接。

    此致、
    John