This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:CCS/MSP-FET430UIF

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771395/ccs-msp-fet430uif-ccs-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

使用 MSP-FET430UIF 仿真器和目标 MSP4304538A 评估板  

1) 1) Code Composer Studio
 版本:8.0.0.00016
操作系统:Windows 10、v.10.0.10.0/Win32

2) IAR Embedded Workbench for MSP430 7.12.1 (7.12.1.987)

并在尝试下载和调试时收到错误

在 IAR 中(首先我被要求更新固件、现在版本为3.11.00.001、在器件管理器中、我看到(COM17 MSP-FET430UIF -CDC))现在我收到消息

致命错误:无法重新初始化

         会话已中止!

在 CCS 中、我收到错误消息  

连接到目标时出错:
未知设备

(当测试识别出它时、会发现一些 FET 器件)

IN FET - POR 430错误消息

========================================================================
JTAG 通信初始化....  失败
验证安全保险丝........  失败
 -------- 失败!!! --------

有些人能否依靠帮助解决问题(连接到外部仿真器变得很难建立)

如果需要使用较旧版本的 IDE、请写入该编号

此致

David

david-p51@013.net.il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否正在将 USB 集线器与 MSP-FET430UIF 配合使用? 您是否考虑更新为较新的建议 MSP-FET?

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我不会将 USB 集线器与仿真器一起使用。
    2) 2)否、新仿真器价格很高、我想继续使用此仿真器。
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、不建议将 MSP-FET430UIF 用于新设计(NRND)、因此未来的支持将受到限制。 您的 JTAG 电路是否与《MSP430Tm硬件工具用户指南》中的建议相匹配? 您使用的是 MSP-FET430UIF v1.3还是 v1.4? 请 µF、v1.3不支持在复位线路上具有1 μ F 电容的 MSP430器 件的 Spy-Bi-Wire 连接(在《MSP 调试器用户指南》的第5.7.1节中进行了介绍)。 此外、请尝试 《MSP 调试器用户指南》第40页顶部的第4页中的权变措施。

    如果您担心较新 MSP-FET 的价格、那么您可能可以在我们的其中一个 LaunchPad 上使用 eZ-FET 调试器、例如 MSP-EXP430FR2433 。 请记住、这些调试器只能对2线 SBW 编程、而不能对4线 JTAG 进行编程。

    此致、

    James