This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:缺少 Nature org.eclipse.cdt.managedbuild.core.managedBuildNature

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771993/ccs-c2000ware-digitalpower-sdk-nature-org-eclipse-cdt-managedbuilder-core-managedbuildnature-is-missing

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

当我开始创建项目时、在我键入名称并单击"完成"后、我就会遇到此错误:

错误:设置项目描述时遇到问题。

设置项目描述时遇到问题。
Nature org.eclipse.cdt.managedbuild.core.managedBuildNature 缺少先决条件:org.eclipse.cdt.core.cNature。

我的板是 F28069M LaunchPad  

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请提供有关您的环境的更多信息。 例如:

    -您使用的确切 CCS 版本是什么?
    -您使用的是哪种主机操作系统?
    -如何创建新项目(指定用于创建项目的菜单项)?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 10 Pro 24位
    CCS 8.3.00009
    问题已解决。 我卸载并重新安装了 CCS。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您能够解决此问题。 我仍然想知道根本原因是什么。 在您首次遇到问题之前、您是否刚刚更新了 CCSv8安装(检查并安装可用更新)?