This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2102:测试连接问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771660/ccs-msp430g2102-test-connection-problem

器件型号:MSP430G2102
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我在我的测试板上使用 MSP430G2102 MCU。 我购买了 MSP-FET 器件、并希望使用 CCS V.7工具将其刷写、该工具包含由我们的承包商从旧版本的 CCS 创建的项目文件。 打开测试板电源并导入项目文件后、我发现"Test Connection"按钮为灰色、无法 测试与 MCU 芯片的连接。  我为 RST 线路安装了 RC 电路、并且我还将测试板的3.3V 连接到14引脚连接器上的 VCC_Target 引脚4。  我将 SBWTCK 线路连接到 引脚7、将 RST/SBWTDIO 线路连接到14引脚连接器上的引脚1。  TargetConfigs 设置显示了到 TI MSP430 USB1 (默认)和器件到 MSP430G2102的连接。  我对测试板进行了几次上电、但它没有帮助。  CCS 工具还会显示一条警告消息、指出该工程是使用旧版本编译器4.4.3编译的、并且当前未安装。  CCS V.7是否具有内置更新的编译器?  我是否必须找到编译器4.4.3并进行安装?  我不熟悉 CCS 工具、需要帮助来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试连接功能仅在某些调试探针上可用。 它测试 JTAG 扫描链并确保其与您在 CCS 中配置的内容相匹配。 此功能不适用于 MSP-FET。

    就4.4.3编译器的警告而言、之所以会发生这种情况、是因为工程设置为使用此编译器、但计算机上安装的编译器要新得多。 有几种解决方案。 您可以将项目更改为使用已安装的编译器、警告将消失。

    您可以在此处的属性中更改工程使用的编译器版本:

    另一个选项是安装4.4.3编译器、然后 CCS 将使用该编译器。 如果您转到"帮助"->"安装新软件"。 选择代码生成工具更新站点。 然后、您可以选择安装4.4.x 编译器(我认为4.4.8是该流中的最新版本)。

    此致、

    John