This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:FlashBurn 问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771979/ccs-tms320vc5509a-flashburn-issue

器件型号:TMS320VC5509A
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在支持使用 TMS320VC5509A 的客户端、并且在运行 FlashBurn 时遇到一些问题。 他说:

"我们有一个使用5509A DSP 连接到闪存 IC 的无线电基带板。 在我们的软件加载/JTAG PC 上、我们运行具有 Flashburn 5.90的 CodeComposer 3.3。

在 CodeComposer 中、我可以连接到目标(我们使用的是 XDS560 PCI 卡仿真器)、但当我运行 FlashBurn 时、我会收到一个错误、提示"无法创建接收器对象"。 您是否知道如何纠正此问题? 我们的设置之前正常工作。 您认为重新安装 Code Composer 可以解决此问题吗?

此外、我们的大多数机器现在都运行 Windows 7、XDS560 PCI 卡是否可以与 Windows 7配合使用、或者我们是否需要购买新的仿真器? 是否有等效于 FlashBurn 的电流可用于将图像写入连接到5509A 的闪存? 在 Windows 7上实现这一目标需要哪些硬件/软件?"

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    FlashBurn 由名为 SDS 的第三方公司开发和支持。 建议直接使用他们的支持论坛:
    classic.softwaredesignsolutions.com/.../default.aspx

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于闪存以外的其他问题:

    [报价 USER="Roger BONOTIN"]此外,我们的大多数计算机现在运行的是 Windows 7,XDS560 PCI 卡是否可以与 Windows 7配合使用,或者我们是否需要购买新的仿真器?[/quot]

    如果是64位 Windows 上的 CCSv3.3、则需要为 XDS560安装64位驱动程序。 CCSv3.3不附带这些驱动程序。 我相信您可以从 Blackhawk (http://www.blackhawk-dsp.com/)获得这些产品

    请注意、Windows 7官方不支持 CCSv3.3。 虽然许多人都能让 IT 正常工作、但不能保证:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7

    [报价用户="Roger BONOTIN"]我们是否有一个与 FlashBurn 等效的电流,可以用来将我们的图像写入连接到5509A 的闪存?[/quot]

    我不知道。 处理器论坛中的 C55x 器件专家可能会提供一些建议。

    谢谢

    Ki