This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:版本:8.3.0.00009

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770165/ccs-version-8-3-0-00009

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我在默认目录(c:/ti)中安装了以下设置。

  • CCS8.3.0.00009_Win32
  • simplelink_msp432e4_sdk_2_20_00_20

 此外、我已经下载了 sail Plugin 并将其解压到 c:/ti 目录中、并在同一目录中复制了"arm.CMSIS-freertos.10.0.1"。

 我正在尝试导入“c:/ti/examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/sail/adcdrv5055”项目,但在执行该项目时遇到错误(PFA)。

 错误:

无法解析 adcdrv5055_MSP_EXP432E401Y_FreeRTOS_gcc Project-spec 导入:${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432E4_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/freertos/builds/MSP_EXP432E401Y/release/gcc/freertos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_gcc.projectspec!

除此之外、我尝试过不同的 CCS 和 SDK 版本、但问题尚未解决。

我们是否需要执行一些额外的项目配置才能使其运行?

如果您对此问题有任何意见、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    您是否将 MSP432E4 SDK 和 sail 插件直接解压/安装到 c:\ti 目录或其各自的子目录中?
    我之所以提出这一要求,是因为您的消息  :“c:/ti/examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/sail/adcdrv5055 ”中的这条注释
    这是项目的真正位置吗? 通常、我希望它为 C:\ti\sail _1_30_00_02\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\sail \adcdrv5055

    我  安装了 CCS 8.3.0、SDK 2_20_00_20和 sail Plugin 1.30.00.02、并验证了项目导入没有问题。
    SDK 位于 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_2_20_00_20中、sail 位于 C:\ti\separe_1_30_00_02中

    供参考、您甚至可以使用 Resource Explorer 从 CCS 中直接下载和安装这些软件包。 在这种情况下、它们将自动安装到 c:\ti。

    也许您可以尝试删除现有安装并尝试从 Resource Explorer 再次下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果您希望继续讨论、请在下面发布一份包含更新内容的回复。 谢谢!