This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:导出项目

Guru**** 2762885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/761867/ccs-tms320c5515-exporting-projects

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有一组在 Code Composer Studio v3.3中创建的旧工程。

我们目前使用的是 Code Composer Studio v8.2。

我们会遇到这样的情况:我们必须不时地将旧项目导入到较新版本的 Code Composer Studio 中。

将工程导入到 CCS v8.2后、我们必须对工程设置执行少量工作、才能使工程正常运行并进行编译。

CCS v8.2中是否有办法以 CCS v8.2格式导出工程、以便将来我们需要在另一台计算机上导入工程、可以将其导出为 CCS v8.2工程而不是 CCS v3.3工程?

这有望消除导入工程后修改工程设置的过程。

谢谢