This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770079/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM

工具/软件:Code Composer Studio


大家好、TI 在使用 RF430FRL152HEVM 电路板时遇到了问题。

我目前有 TRF7970AEVM 读取器板、MSP_FET 仿真器工具和传感器集线器板。

问题在于运行 TI 发布的 GUI 程序。

当 GUI 被激活并且 RF430FRL152电路板被放置在读取器电路板上时、TRF7970AEVM 电路板上的红色 LED 被打开。

但是、对于 RF430FRL152HEVM、这种情况现在不起作用。

我最后做的是使用 RF430FRL152HEVM 和传感器集线器板在 CCS 上进行工作。

在 GUI 上连接 TRF7970AEVM 板并上传 RF430FRL152HEVM。 运行演示后、您将收到以下消息。

无法从设备读取

无法写入设备

 

 

为了初始化 RF430FRL152HEVM 的功能、我应该采取什么行动?

(例如、对于 Arduino 的蓝牙模块、按住重置按钮30秒可初始化该功能。)

或者、我在上面描述的内容中可以采取哪些措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoo、

    此线程已关闭、因为它已在以下线程中处理:

    e2e.ti.com/.../2849220

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、首先、非常感谢您。

    我在 CCS 中设置了配置、但忘记按下"Load"图标。 (这是最大的原因。)

    按下 Load (加载)按钮后、传感器板通常会在排行榜上呈红色发光! (非常满意!)

    首先,我的无知是一种耻辱,我感谢你的奉献。

    谢谢你 Hellfried!

    作者:Yoo