This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 8.3.0.00009无法安装产品

Guru**** 2557770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771004/ccs-code-composer-studio-8-3-0-00009-cannot-install-products

工具/软件:Code Composer Studio

周五、CCS8.3弹出通知、告知有可用更新、在安装更新后、我无法再构建任何项目:

发生构建文件生成错误..
产品“SYS/BIOS”v6.33.5.46当前未安装,并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止.. 

稍微深入地了解一下、"Preferences/Code Composer Studio/产品"下的"已安装产品"列表是空的。 单击"重新发现"会列出所有内容、但使用安装确认失败、并显示以下错误:

org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.CheckTrust 阶段发生错误。
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.CheckTrust、操作数=、action=)。
读取有符号内容时出错。
打开 zip 文件时出现异常:C:\ti\ccsv8\eclipse\features\com.ti.rtsc.IPC.product.ui_1.24.2.27

无论我要安装哪种产品、都会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominic:
    最近报告了几个相关问题。 我们目前正在调查...

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我*通过启动一个全新的工作板来解决*此问题:

    -我擦除了 c:\ti\ccsv8文件夹,并使用独立安装程序重新安装
    我安装了我需要的编译器工具,删除了 ARM 的内容,因为我不需要它
    -我安装了所有更新、这次没有中断