This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:Code Composer Studio v3.3能否与 Tiva C (TMC123GH6PM) Launchpad 兼容?

Guru**** 2554690 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/761699/ccs-tm4c123gh6pm-can-code-composer-studio-v3-3-compatible-with-tiva-c-tmc123gh6pm-launchpad

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉这个论坛。 我在大学的 DSP 实验室课程中使用了 Code Composer Studio v3.3和一些旧套件。 在本课程中 、我们将 MATLAB 与 Code Composer Studio (CCS) v3.3进行连接。 现在、我已经购买了基于 TM4C123GH6PM 的 Launchpad 并想练习使用。  

我想知道 、这些 LaunchPad 是否与 CCS v3.3兼容?

否则、如何将 CCS v5.5等较新版本的 CCS 与 MATLAB 相连接?

此致、

丹麦语