This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:当我链接"F28035.cmd "时、有一条警告、警告"警告#10247-D:创建输出段"ramfuncs"没有段规范"。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771236/ccs-tms320f28035-when-i-link-f28035-cmd-there-is-a-warning-that-warning-10247-d-creating-output-section-ramfuncs-without-a-sections-specification

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio


警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ramfuncs"
完成构建目标:"NewProject.Out"

结果下载,我发现代码的功能正常。

我不知道为什么会出现这种警告,以及如何下一步操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的编译器版本(不是 CCS)是什么?  请将链接器命令文件 F28035.cmd 附加到您的下一个帖子。  因此论坛将接受它、并将文件扩展名.txt 添加到它。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我更改较低版本时、我发现编译器是 TI v18.1.4.LTS。  问题已解决。

    感谢你的帮助。