请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、
工具/软件:Code Composer Studio
您好、
我使用 MSP430F5529通过 SPI 向 LMX2594写入寄存器值。
我能够从 LMX2594读取和写入寄存器值、但当 PLL 锁定时、我无法写入值。 当我在 PLL 锁定后写入寄存器数据时、值不会在 LMX 中更新、而是通过回读检查相同的值。