This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:CC1350

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771386/ccs-cc1350-cc1350

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

我无法从 Mac OS 笔记本电脑上载/刷写代码到"CC1350 LaunchPad"。

我不断收到一个"Run Failed" Socket 错误弹出窗口。

尝试刷写"空"的"闪烁"和其他示例。 它在早期工作-我在一周前得到了这个结果、直到我尝试从 SensorTag 闪存中闪存-  

同时按住 BTN-1和 BTN-2 10秒不起作用。 按下"Reset"也不起作用。

红色和绿色指示灯现在不亮(我得到它时)。 现在-只有 BTN-1顶部的绿色 LED 亮起。  

我正在使用 CCS Cloud 应用程序、硬件/器件为 CC1350 LaunchPad 修订版1.2。
MacOS High Sierra。
我尝试从 下面的链接刷写-我收到一条"硬件未连接"消息。 这在一周前就开始工作了-我只有一周的时间来测试此产品。
请提供任何帮助。


dev.ti.com/.../landing_page_index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正了它。 昨天我在后面连接了"SmartRF Studio"应用程序、它一直保持串行端口、我想这会阻止当前的闪存发生!

    解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。