This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:加载问题

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760384/ccs-tms320c6455-load-problem

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的工具:
操作系统:Win XP
CCS:3.3
DSP:C6455

当我想加载程序时、会出现一条包含在以下句子中的消息:

"数据验证加载器0x990400。 请验证目标内存和内存映射"  

然后、程序未加载。 我不明白 问题是什么。

请指导我。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遇到数据验证错误。 这是一个非常常见的错误、有许多潜在的根本原因。 请仔细阅读以下文章。 请注意、虽然本文提供了较新 CCS 版本的屏幕截图、但所有概念和信息都适用于 CCSv3.x

    software-dl.ti.com/.../troubleshooting-data_verification_errors.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我阅读了您 的答案、并正在研究这篇文章。

    我没有使用链接器命令文件、但我在 RTOS (DSP/BIOS)中声明了一个段"IRAM"(适合 L2 SRAM)、RTOS 负责在 IRAM 段中设置所有必要的内存段。

     当我遇到数据验证错误时、这意味着我的代码太大、使链接器命令程序对我没有帮助。 我必须减少内存使用量  

    代码或全局变量的变量。

    我的想法是对的吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Dariush Karami"]我没有使用链接器命令文件、但我在 RTOS (DSP/BIOS)中声明了一个段"IRAM"(适合 L2 SRAM)、RTOS 负责在 IRAM 部分中设置所有必要的内存段。

    这是对的、对于 BIOS 应用程序、您可以在 BIOS 配置文件中指定它

    [引用用户="Dariush Karami"]

     当我遇到数据验证错误时、这意味着我的代码太大、使链接器命令程序对我没有帮助。 我必须减少内存使用量  

    代码或全局变量的变量。

    我的想法是对的吗?

    [/报价]

    我真的无法肯定地说、因为错误消息有点模糊。 但是、该文章中应提及所有需要检查的内容。