This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:选项卡中的内容全部为黑色、CAN#39;t See Antere.

Guru**** 2576275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/759360/ccs-ccstudio-the-content-in-tab-is-all-black-and-can-t-see-anything

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

图像: https://imgur.com/a/ckLepqd

1.这种情况"有时"发生,并非始终发生。

2.重新打开 CCS 不起作用

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    它看起来像是编辑器背景和字体设置为黑色。

    您可以在首选项中控制这些设置。

    要更改背景颜色、您可以在此处执行此操作:

    也可以更改主题。  主题存储字体和颜色设置。  如果您需要黑色背景、则可以使用暗色主题:

    如果您不需要黑色背景、请选择 Code Composer Studio 主题之一。

    完成更改后、我会重新启动 CCS 以确保保存设置。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    这有什么帮助吗?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我忘记点击按钮了!
    感谢您的提醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!