This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:C5545 BoosterPack 软件文档

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770859/ccs-tms320c5545-c5545-boosterpack-software-document

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

我正在进行 C5545 BoosterPack 开箱即用演示。 我看到可以从 SD 卡和中的线路读取音频源。

现在、我已成功听到 SD 卡发出的声音、但我不知道如何使用线路进行 开箱即用演示。

我在文档中看到、开箱即用演示可以首先录制声音、然后播放声音? (使用板载麦克风?或耳机上的麦克风?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yutong、

    C5545 BoosterPack 软件用户指南第3.6.4.2节中逐步介绍了线路输入环回方案、网址为:
    www.ti.com/.../sprui92.pdf
    在这种情况下、不使用板载。 音频通过线路输入和用于音频源的外部附加器件提供。

    此致、
    Tsvetolin Shulev