This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:错误-242 @ 0x0:无法访问路由器子路径。

Guru**** 2033340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760216/ccs-cc1310-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经根据 cc1310参考设计构建了定制板。 我正在使用 CC1310 Launchpad 对电路板进行编程和调试。 每当我启动调试会话时、都会遇到此错误

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包8.0.903.2)

我找到了这一 页面 software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html 但是、按照说明、我能够通过直接连接到 DAP 来解决该问题(如 https://www.youtube.com/watch?v=-yGmq_VKvTQ&feature=youtu.be 中所示)。 但在连接到 DAP 之前、我必须使用 Launchpad 上的 RESET 按钮执行物理复位。 如果我不执行物理复位、我会得到相同的错误。

我想知道为什么需要复位。 我不需要手动复位 launchpad 上的 CC1310芯片。 但如果没有物理复位、我的定制板将无法正常工作。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 USER="Hrunker Unnerby">我已经基于 cc1310 参考设计构建了定制板。 我正在使用 CC1310 Launchpad 对电路板进行编程和调试。 [/报价]

    那么、我是否正确理解了、您是否正在使用 CC1310 Launchpad 上的 XDS110来调试定制的 CC1310板?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在 CC1310 Launchpad 上使用 XDS110。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在发布问题时意识到、撰写者会处理我的一些文本。 我已使用缺失的信息更新了帖子。 感谢您对此进行深入研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我将提请我的同事注意这一点、他对这些类型的仿真问题更了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    调试探针未重新放置器件的原因可能是构建(PCB 布线)或连接问题(复位线发生故障或未连接)。 您能否仔细检查下面参考的"目标连接设计"部分-->"单器件非缓冲配置"部分中显示的连接和指令?

    dev.ti.com/.../

    此外、一些其他文章还介绍了一些可能对您的方案也有用的故障排除详细信息。
    e2e.ti.com/.../712032
    e2e.ti.com/.../718809

    最后、如果您有一张包含连接的设置照片、这可能有助于找到该照片的底部。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔