This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMDSDOCK28335

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770769/ccs-tms320f28335-tmdsdock28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

每当我构建器件支持中提供的示例时、都会收到错误消息、显示"此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 6.2.9 [c2000]。"。

请为其建议解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    该工程设置为使用 C2000编译器的6.2.9版本。 您可能安装了较新版本。 由于版本差异很大、CCS 会给您带来错误。  您有几个选项。  您可以将工程更改为使用已安装的编译器版本、也可以安装6.2.9 (或类似版本)编译器。

    若要更改工程使用的编译器版本、请转到工程的属性、然后选择左侧的"常规"。 然后、您将能够更改右侧的编译器。

    如果您想安装6.2.9编译器、则可以在此处下载:  

    如果您将其安装在 C:\ti 下的文件夹中、CCS 应在下次启动时自动发现它。  您还可以在此处的首选项对话框中将 CCS 指向其安装位置:

    此致、

    John